This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615:VPP 规范

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2617, VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754670/vca2615-vpp-specification

器件型号:VCA2615
主题中讨论的其他器件: VCA2617

团队、

请您澄清以下内容吗?

VCA261x 是差分放大器:

VCA2617指定了单端和差分最大输入电压规格(请参阅 SBOS326的第3页)。

-对于 VCA2615 、只给出了一个最大输入电压规格(请参阅 SBOS316D 的第3页)。
它是差分的单端吗?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、A.、
    根据 VCA2615数据表的规格(电气特性)、
    '前置放大器(LNP)的输入为单端;'
    然后、"最大输入电压"规范(对于 LNP)应该为单端规范。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我是否应该假设您的答案也适用于输出和输入参考噪声曲线(图17和18)?

    必须将噪声密度视为单端测量?

    不同的问题:

    - TI 声明此器件"适用于10位和12位系统"的考虑因素/参数是什么?

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    你过得怎么样?

    请查看以下2个图(一个 来自 VCA2615数据表、

    另 一个来自 VCA2615用户指南)。

    简而言之、这两个图显示了相同的情况:

    输入信号 是到 LNP 输入引脚的单端信号(仅限 LNP_IN+)。

    VGA 在  这两个引脚(VCA_OUT+和 VCA_OUT1-)上生成差分输出信号。

    1) 1)从 VCA2615数据表中:

    2) 2)来自 VCA2615用户指南:

    因此、噪声密度应该被计算(对于输入参考噪声=>由 LNP 单端输入+ VGA 输入计算得出

    和输出参考噪声=> VGA 差分输出)。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 VCA2615器件。
    对于您对以下内容的担忧:
    此器件"适用于10位和12位系统"
    这是因为、例如、
    而 Vcntl 用于增加增益
    同时、输出噪声也会增加。
    因此、对于整个系统条件、
    VCA2615数据表解释了它适用于10位(需要非常高的增益)
    和12位(需要中间增益)系统。

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    VCA2615在器件内部同时具有 LNP 和 VGA 结构。
    一个 VCA2615内总共有两个。
    请查看:
    (注意:LNP 电路具有单端输入和差分输出
    VGA 电路具有差分输入和差分输出)


    VCA2617在器件内部仅具有 VGA。
    一个 VCA2617内总共有两个 VGA。
    请查看:
    (注意:此 VGA 电路具有差分输入和差分输出)


    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    明白了。

    当增益增加时、器件的 SNR 会降低。

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    提高 SNR 的一种方法是使用带通滤波、对吧?
    与使用器件的整个50MHz 带宽不同、只需将带宽限制为我的系统的有用信号。

    我知道 VCA2617、但在我们的系统中、我们使用 LNA。
    通常、我们在 VCA 前使用噪声极低的运算放大器。
    嵌入式 LNA 可能是一个选项。

    此致、

    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    你过得怎么样?
    是的、你是对的。
    您可以在 VCA2617 VCA 的输出和下一个器件的输入之间添加差分滤波器。
    然后、您可以针对您的应用提高 VCA2617的 SNR 性能。

    谢谢!
    新年快乐!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈、

    新年快乐!

    此致、

    皮埃尔