This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:INA195空载输出失调电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA195, INA194, INA193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740979/ina195-ina195-no-load-output-offset-voltage

器件型号:INA195
主题中讨论的其他器件: INA194INA193

我使用 INA195感测流经负载低侧电感负载的电流。 我已经实现了一个高侧和低侧开关方案(本质上是一个 H 桥)来启用负载。 当高侧和低侧 MOSFET 都不导通时、我看到输出电压发生了变化、从几毫伏到100毫伏以上不等。 这种类型的行为是否应该发生? 我们将通过0.1欧姆电阻器感应负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan

    现在、INA195的输入偏置电流不再有连接到信号接地的路径?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5V 回路的电阻为~ 135kOhm、用于为(+)和(-)输入上的器件供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您在论坛上发帖。 简而言之、是的、这种行为是预期的。 INA195的零电流输出电压(VOUT)可能非常高、尤其是当 Vsense≤20mV 和0V≤VCM≤VS 时。 对于该情形、我们将 INA195的 VOUT 规格为最大2V、这在数据表中(请参阅下面的)。

    在本例中、您有 INA195器件、其输入引脚接地(VCM=0V)或连接到5V 电源轨(VCM=5V)。 我不确定您的 VS 电压是多少、但我假设它接近5V。 您可以 使用增益较低的器件(INA194或 INA193)或确保 VCM > VS、从而降低最大 VOUT。

    希望这对您有所帮助。 如果您需要更多设计信息、请发布回。

    此致、

    Peter Iliya