This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:焊接 APD 时出现故障问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740669/opa857-failure-issue-when-apd-is-soldered

器件型号:OPA857

 此设备用于我们的 OTDR 设计。  

 

 模拟前端 组件 OPA857中的一个用作模拟接收器的第一级、即跨阻放大器、用于将光电流从 APD 转换为等效电压、随后是馈入 ADC 输入的差分放大器、我们面临着一个问题。

 我已附上我们的原理图供参考。

 

观察到的问题 - 我们在插座上使用 APD。当我们在 PCB 上直接焊接 APD 时,跨阻放大 器组件(OPA857)出现故障。 我们在两个用于测试的板中发现了此问题。

 

我们能否从 TI 专家那里获得有关 此问题可能原因的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jyoti、

    原理图好像不是附加到帖子上的、您是否介意再次提供它? 您能否进一步澄清您说 TIA 发生故障时的含义? 使用插座时、APD 板是否工作正常?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 APD 位于插座上时、电路板工作正常。 在 APD 直接焊接后,我们发现由于  卡中的模拟电压3.3V 下降,OPA857出现故障。 仅 当 OPA857被隔离时、它才会恢复。 我已附上原理图供您参考。 信号 APD-IN 连接到 OPA857的 IN 引脚。   

    此致

    Jyoti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jyoti、

    在直接焊接到 PCB 上时、APD 的极性是否正确?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    极性正确。 我们在 PCB 中使用同轴封装组件 D5。 D2未组装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyoti、

    嗯、在焊接期间是否会出现问题? 您能否检查 OPA857是否仍然正确焊接? 在焊接过程中、这是否会是 ESD 问题? 还是过热?

    Kai