https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716675/opa547-to-220-7
器件型号:OPA547尝试将输出设置为-40V。 如何使用 OPA547在将(V-)设置为-48和(V+)设置为 GND 的情况下获取该输出。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716675/opa547-to-220-7
器件型号:OPA547尝试将输出设置为-40V。 如何使用 OPA547在将(V-)设置为-48和(V+)设置为 GND 的情况下获取该输出。
谢谢
您好、user83215、
我不确定 您对 OPA547电路的确切需求、但根据您提供的信息、我开发 了如下所示的电路。
电源提供相对于接地的-48V 电压。 V+为0V、V-为-48V。由 R1和 R2组成的电阻分压 器将-48V 分压至-40V、该电压应用于 OPA547同相输入。 OPA547配置为一个增益缓冲器(+1V/V)、因此输出应非常接近-40V。RL 接地、输出电流流流过它、并通过 OPA547输出被灌入-48V Vs 线路。 当 OPA547输出为-40V 时、200 Ω RL 会产生200mA 的输出电流。
我已经连接了 TINA Spice 电路、以防您尝试一些仿真。
e2e.ti.com/.../OPA547_5F00_-neg_5F00_sply_5F00_01.TSC
确保您遵守应用信息中介绍的 OPA547散热注意事项、从数据表 PG 开始。 8.
此致、Thomas
精密放大器应用工程