This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:TO-220-7

Guru**** 2507355 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716675/opa547-to-220-7

器件型号:OPA547

尝试将输出设置为-40V。 如何使用 OPA547在将(V-)设置为-48和(V+)设置为 GND 的情况下获取该输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user83215、

    它应该可以使用 OPA547实现。 请回答以下问题:

    1. 输出负载将以-48V、接地(0V)或介于之间的其他电压为基准的电压电平是多少?
    2. 输出负载到底是什么?
    3. OPA547需要为负载提供多少电流?
    4. 您打算向 OPA547输入电路施加什么输入电压?
    5. 还有其他需要考虑的事项吗?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电阻器负载。 最大输出电流为0.2A。 基准将为 GND。(接地)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user83215、

    我不确定 您对 OPA547电路的确切需求、但根据您提供的信息、我开发 了如下所示的电路。

    电源提供相对于接地的-48V 电压。 V+为0V、V-为-48V。由 R1和 R2组成的电阻分压 器将-48V 分压至-40V、该电压应用于 OPA547同相输入。 OPA547配置为一个增益缓冲器(+1V/V)、因此输出应非常接近-40V。RL 接地、输出电流流流过它、并通过 OPA547输出被灌入-48V Vs 线路。 当 OPA547输出为-40V 时、200 Ω RL 会产生200mA 的输出电流。

    我已经连接了 TINA Spice 电路、以防您尝试一些仿真。

    e2e.ti.com/.../OPA547_5F00_-neg_5F00_sply_5F00_01.TSC

    确保您遵守应用信息中介绍的 OPA547散热注意事项、从数据表 PG 开始。 8.

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户83215

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢