Other Parts Discussed in Thread: INA226, OPA567
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226 主题中讨论的其他器件: OPA567
我将 INA226用作基于 OPA567的电源的电流监控器+限流器(通过一些额外的模拟魔法)。 运算放大器可以拉电流和灌电流、这一特性实际上是可取的。 但是、我无法限制灌入的电流量、只能限制拉电流的量(通过 ISET 引脚上的电阻器)。
是否可以将 INA226中的分流电压阈值设置为*负*值并在其下降*低于*所需的最大灌电流时发出警报? 数据表中不清楚这些阈值是否被视为有符号阈值。
谢谢。