This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:有可能设定一个负分流电压阈值吗?

Guru**** 2586525 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759122/ina226-is-it-possible-to-set-a-negative-shunt-voltage-threshold

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: OPA567

我将 INA226用作基于 OPA567的电源的电流监控器+限流器(通过一些额外的模拟魔法)。 运算放大器可以拉电流和灌电流、这一特性实际上是可取的。 但是、我无法限制灌入的电流量、只能限制拉电流的量(通过 ISET 引脚上的电阻器)。

是否可以将 INA226中的分流电压阈值设置为*负*值并在其下降*低于*所需的最大灌电流时发出警报? 数据表中不清楚这些阈值是否被视为有符号阈值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    OPA567的可调电流限制适用于两种极性。 请参阅数据表第10页和第11页的图。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    OPA567的电流限制不够精确、无法满足我的应用需求。 我需要能够以1mA 的精度将限值从几毫安设置为刚好低于1安。 我使用 INA226设计的电路在正向方向上实现了这一点。

    在运算放大器上、我只使用了一个电阻器来设置安全正向限值作为回退、但这仅在一个方向上工作。 也许我可以进一步扩展、在那里使用控制电压、并接受较低的反向电流限制精度。 我将对此进行研究。