This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393上的输出纹波和迟滞

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV7041, LMV393, TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757686/lm393-output-ripples-and-hysteresis-on-lm393

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: TLV7041、 LMV393、 TLV7021

大家好、

是否附加了我的问题?

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LM393.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    对于 LM393、3V 的电源电压有点低、因为 LM393允许的共模输入电压范围仅为0V...1V。 在任何情况下、您都应该在 LM393的+input 处提供一个分压器、以避免输入信号超出共模输入电压范围。

    R55、R58和 R140非常有用。 可以省略 R143和 R144。 C71应移除。

    将 R140设置为1...10M 以提供有用的迟滞。 另外、请注意、对于 LM393的输入、不会超出共模输入电压范围。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    这是典型的比较器"抖动"、对于比较器而言是正常的、不是故障迹象。 这就是添加迟滞的原因。

    为了使迟滞正常工作、反馈电阻器(R140)需要一个输入电阻来创建迟滞移位(由 R143创建)所需的小分压器。

    TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用2中介绍了迟滞

    请注意、迟滞公式假定输入源为零阻抗、输入信号以输出电压为中心。

    您的电路使用分压器、因此分压器的戴维南等效电阻器可用作串联电阻器。 (因此您可能不需要 R143)。 您的输入也低于中输出电压、因此可能需要进行一些调整。 这是一个很好的仿真电路。 请记住、光晶体管的 VBE 将变化-2mV/°C、因此如果传感器暴露在宽温度摆幅下、您可能需要考虑传感器变化的阈值。

    正如 Kai 所说、观察比较器的输入范围。 在3V 时、LM393的最大输入电压为1.5V。

    我们不建议在输出端放置电容器、因为这会导致多个问题。 最好清除输入信号并使用适当的迟滞来获得干净的转换。 与 R57并联的小型电容器更适合滤除噪声、但它可能会降低响应时间。 同样、最好正确设置迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将此原理图用于 LM393AD。

    VCC_BB 为3V。

    V (-)可以在1V 至2V 之间变化。

    在 VCC 为3V 时、是否可以将其与2V 输入配合使用?

    您能不能建议 LM393是否存在一个问题、即当输入超过 Vref 时、输出会立即改变、但这种转换也会影响输入。

    您是否熟悉此问题?

    在这种情况下、您是否建议使用其他比较器、如 TLV7041?

    您是否建议使用此比较器但添加迟滞?

    谢谢、

    Shlomi

     

    e2e.ti.com/.../LM393A.docx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我会这样做:

    将 VG1视为光耦的输出。 您的 R57被分成两个电阻器 R1和 R2来形成一个分压器。 这是避免输入信号超过 LM393允许的共模输入电压范围所必需的。

    e2e.ti.com/.../shlomi.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi
    为了增加输入的余量、您可以考虑切换到 LMV393。
    如果您可以使用单通道器件、则建议切换到 TLV7041或 TLV7021将在显著降低的静态电流的情况下提供轨到轨输入功能。
    我将关闭此帖子、但如果您有其他问题、请随时重新打开。
    卡盘