各位专家、您好!
PGA281上的最大和最小输入差分电压是多少? 我在数据表中看到它是 (VSN)+ 2.5 和(VSP)–2.5、但它没有指定它是单端还是差分端...
输入阻抗大于1Gohm,但当我用 IN-P 和 IN-N 之间的欧姆表测量时,读数为800K 欧姆,这是否正常? 其余的引脚处于打开状态... 我正在检查 PGA281是否未损坏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pablo、
最大和最小差分输入将取决于 PGA281配置的增益。 从 VSN + 2.5V 到 VSP-2.5V (单端)、两个输入都应保持线性、但根据增益的不同、输出可能会在达到这些限值之前饱和。 除非按照绝对最大额定值部分的规定、输入被拉至超过电源轨~.5V 以上、否则不应损坏 PGA281。
测量 PGA 的输入阻抗时、PGA 是否通电? 如果器件未通电、则会出现许多额外的泄漏路径、这将影响输入阻抗测量。
您好、Pablo、
它看起来与图像附件不一样。 您是否会考虑再次发布?
PGA281具有零漂移或斩波前端、因此 PGA 输入的偏置电流并不是真正的稳态现象。 PGA281数据表指定了一个±2nA 的输入偏置电流、在一个完整斩波周期内的平均值。 也就是说、斩波输入开关时的瞬态电流尖峰可能会超过该平均值、并且某些测量技术可能会在这些尖峰期间高估电流。
您如何测量偏置电流? 使用 DMM、示波器或其他某种技术?
另一种可能是通量污染。 由于 PGA281输入位于其输入电源附近、来自 PCB 组装的任何残留磁通都可能会产生泄漏路径、从而增加偏置电流。 如果您还没有、我建议使用异丙醇(或商用助焊剂去除剂)清洁 PCB 并重新测量。
在 PCB 组装或测试期间、PGA281的输入可能会暴露在 ESD 或 EOS 事件中、这可能会导致 PGA 输入端的偏置电流增加。 不过、在本例中、我预计 PGA281的性能会下降。
我会尝试以下操作:首先、清洁 PCB (或至少清洁 PGA281周围的区域)并重新测量。 如果这可以解决问题、则原因可能是磁通污染。 如果问题仍然存在、请尝试更换 PGA281 (焊接后清洁 PCB)并重复测试。 如果问题仍然存在、我怀疑测量伪影是问题的根源。 如果问题消失、这将指向 PGA281的 EOS 或 ESD 损坏。
尊敬的 Alex:
您建议检查磁通量污染、希望这是一些问题、但当我为电路设置新条件时、我看到其他流经 R2的意外电流为~3.75mA、我所做的是使用 Fluke 万用表测量电压 R2并应用欧姆定律。 这是一个不需要的电流、当我们移除 PGA281时、该电流会消失... 我将列出电路的状况
条件:
VPED_A_S1设置为-1.2mV、该信号来自图2的电路(电压 PED 电路)、 请注意、电路有8个电压输出信号、然后每个信号都连接到信号 VPED_A_S1、2、3、4和 VPED_B_S1、2、3、4、因此有7个与图1中的电路相同的电路。
相对于接地测量的 VPGA_INN 为-1.2mA
K17禁用
K21连接到 DAC_Vout_A_S1、并设置为10V
相对于接地测量的 VPGA_INP 为6.250V
多路复用器 ADG409设置为输入信号 Vout 和接地
MUXA 和 MUXB 禁用。
PGA281增益设置为176。
我不是用我用手用 Fluke 万用表测量的 DMM 进行测量、您认为我仍然可能会有测量错误吗? 或者、您是否在电路中看到任何严重错误?
图1.
图2.
Alex、Kai、您好
我取出 PGA 并将其安装在一个更受控的原型板中、以应用不同的增益和输入电压、并测量 EF (引脚2)和输入电流... 结果如表1所示
下表的第9行是预览电路中的条件(VINP=0且 VINN~0V)、您可以看到 EF 被设置为3.3V、所以我们可以说、当 PGA 输出削波时、输入钳位二极管导通了吗? 在这种情况下,我们应该避免施加超过+-4.8的电压?
关于下表中的结果、我注意到当输出削波时、INP Ibias 将始终比 INN Ibias 大得多。 PGA 损坏是正常还是这意味着 PGA 损坏?
我有另一个关于 VSOP 和 VSON 的问题、是否可以让 VSOP=+2.5V 和 VSON=-0.5V? 我知道将 VSON 设置为-0.5V 是很奇怪的、但这是我唯一可以配置 PGA 增益的方法、因为硬件只允许 增益输入引脚中有0V 或3.3V 电压(如果 VSON=-2.5V、则增益输入引脚中的0V 可被识别为逻辑0)... 我知道的是,输出差分范围将降至+/-0.8V ,但设置 VSOP=+2.5V 和 VSON=-0.5V 还有另一个问题吗?
测量时的电源状况:
VSP=+16.3V
VSN=-16.3V
VSOP=+2.5V
VSON=-2.5V
VOCM = 0V
DVDD = 3.3V
第1号表
| 行 | 增益[V/V] | INN | INP[V] | 输出电压[V] | 电流 VSP[mA] | 电流 VSN [mA] | INP Ibias [uA] | INN Ibias [uA] | EF 状态 |
| 1 | 0.25. | 0 | 10. | 2.5. | 2.59. | -2.33 | 0.00154. | 0.00078 | 0 |
| 2. | 0.25. | 10. | 0 | -2.5 | 2.59. | -2.33 | 0.000555 | 0.001001 | 0 |
| 3. | 0.5. | 0 | 0 | 8.07E-05 | 2.42. | -2.16 | 0.000679 | 0.000875 | 0 |
| 4. | 0.5. | 0 | 2. | 1 | 2.46 | -2.2 | 0.000851 | 0.000861 | 0 |
| 5. | 0.5. | 2. | 0 | -1 | 2.45 | -2.193. | 0.000598 | 0.000948 | 0 |
| 6. | 176. | 0 | 0 | 8.04E-03 | 2.42. | -2.16 | 0.000233 | 0.000451 | 0 |
| 7. | 176. | 0 | 2. | 4.98 | 3.71. | -4.25. | -471 | 0.001678 | (3.3V) 1. |
| 8. | 176. | 2. | 0 | -4.99 | 4.55. | -3.71. | -896 | 0.00368 | (3.3V) 1. |
| 9. | 176. | 0 | 10. | 4.99 | 5.57. | 10.31. | 5830 | -227.52 | (3.3V) 1. |
| 10. | 176. | 10. | 0 | -4.98 | 10.34. | -4.17. | -6820. | 630.53 | (3.3V) 1. |
有时 INN 为10V、INP 为10V、因此差分输入将约为100uV、这就是我将增益设置为更高的原因... 在另一个点上、我将在一个输入中有10V、在另一个输入中有0V、但这次我不需要测量 PGA 输出。 遗憾的是,由于设计错误(在上一篇文章中说明),当 aplicación 运行时,我无法更改增益;增益输入引脚物理 上固定连接到-2.5V 和3.3V 电源, 以匹配176。
这就是为什么我在上一篇文章中发布了有关增益设置的更多问题...
此外、我还想确保 在输出饱和时使钳位输入二极管导通是否正常?
关于 I bias 和表结果...差分输入有时为-2V、有时为2V 所有其余电源在两种情况下(2V 和-2V)在 INP 中具有更大电流仍然是简单的正常现象?
您好、Pablo、
是的、当输出饱和时、输入钳位二极管导通是正常的:
Kai
您好、Pablo、
当 PGA 中的输入放大器(如 Kai Drew)无法将其输出驱动至保持闭环运行的电压时、输入钳位被激活。 在您的配置中、这也伴随 PGA 输出削波、但此削波不是钳位传导所必需的。 有关这方面的更多信息、请参阅 PGA281数据表(第19页)的错误指示器部分。
偏置电流的差异可能由 PGA281本身器件之间的正常失配引起、也可能不是 PGA281损坏的迹象。 如果您在 PGA 的其他地方看到意外行为、我怀疑已发生损坏。
应该可以使用-0.5V VSON。 由于每个差分输出只能在输出电源的~100mV 范围内摆动、因此在 VOCM 接地的情况下、这将为您提供~±0.8V 的最大差分输出。