主题中讨论的其他器件: LM324-N、 LM324、 LM2902KAV、 LM2902K、 LM324K、 LM2902
我有一个旧的 PCB、我将进行更新、以便它通过15kV 空气放电测试。 它可互换使用 LM324N 和 LM324AN 作为电压跟随器。 在用齐纳二极管保护输出线路后、一切都进展顺利。 15kV 和+15kV 冲击均已正确耗散。
然而、新的一批电路板已运抵、并且开始出现随机出现的故障。 区别在于 LM324s。 每个发生故障的电路板都有 LM324AN、通过测试的电路板都使用 LM324N。 与数据表的差异如下。 我想知道偏置电流额定值是否是 ESD 保护看起来更好的原因?
我猜输出无法跟踪 ESD 事件期间输入的变化。 这可能会在内部反向偏置其中一个晶体管,如果是 LM324A,则太多无法处理。 如果能深入了解可能发生的情况、我们将不胜感激!
电源+24V、输入信号~6.2V
|
LM324-N |
LM324A |
和功能 |
||
|
典型值 |
最大 |
典型值 |
最大 |
|
输入失调电压 |
2. |
7. |
2. |
3. |
MV |
输入偏置电流 |
45. |
250 |
45. |
100 |
不适用 |
输入失调电流 |
5. |
50 |
5. |
30 |
不适用 |