This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324A:LM324AN 与 LM324N - ESD 问题

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324A, LM324-N, LM324, LM2902KAV, LM2902K, LM324K, LM2902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757279/lm324a-lm324an-vs-lm324n---esd-question

器件型号:LM324A
主题中讨论的其他器件: LM324-NLM324LM2902KAVLM2902KLM324KLM2902

我有一个旧的 PCB、我将进行更新、以便它通过15kV 空气放电测试。 它可互换使用 LM324N 和 LM324AN 作为电压跟随器。 在用齐纳二极管保护输出线路后、一切都进展顺利。 15kV 和+15kV 冲击均已正确耗散。

然而、新的一批电路板已运抵、并且开始出现随机出现的故障。 区别在于 LM324s。  每个发生故障的电路板都有 LM324AN、通过测试的电路板都使用 LM324N。 与数据表的差异如下。 我想知道偏置电流额定值是否是 ESD 保护看起来更好的原因?

我猜输出无法跟踪 ESD 事件期间输入的变化。 这可能会在内部反向偏置其中一个晶体管,如果是 LM324A,则太多无法处理。 如果能深入了解可能发生的情况、我们将不胜感激!

 

电源+24V、输入信号~6.2V

 

LM324-N

LM324A

和功能

 

典型值

最大

典型值

最大

 

输入失调电压

2.

7.

2.

3.

MV

输入偏置电流

45.

250

45.

100

不适用

输入失调电流

5.

50

5.

30

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curtis、

    在15kV ESD 测试后、新一批电路板是否出现故障?

    LM324N 和 LM324AN 不共享相同的硅片。 存在细微差异、但两者均符合数据表参数。

    LM324-N (这个'N'代表 National Semiconductor、不是封装类型)是第三个芯片并且具有一个不同的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德、您好!

    是的、在这段时间内精度更高。 PCB 为一组 LED 提供恒定电流。 一旦系统受到+/-15kV 的冲击,LM324A 就会发生故障,其驱动的 MOSFET 会关闭。

    我测量了发生故障的 LM324A、并且 VCC 接地短路的情况更频繁、但并非总是如此。 有时、IN-和 IN+会受损、读数大约为100至200欧姆。

    为了有趣、我将故障电路板(数量30)上的 LM324A 替换为 LM324s 并重复测试。 在每种情况下、它都会通过。

    *使用 LM324N 和 LM324AN。 而不是 LM324-N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Curtis、

    如果30个 LM324器件位于插座中、则更换这些器件非常有趣。 ESD 脉冲是直接施加到 LM324引脚节点上、还是间接施加到该节点上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Curtis、

    我们还有一个2kV ESD 版本、即 LM324K、LM2902K 和 LM2902KAV 器件、该器件在输入引脚上添加了 ESD。 所有其他版本仅具有其自然保护功能、这意味着设计中没有特定于 ESD 的电池。 此外、还有一个回退计划、即仅使用已通过的 LM324A。

    将来、请不要将 LM2902引脚连接到可进入人体 ESD 的连接器。 如果必须发生这种情况、则根据需要在电容器和分流保护之外添加串联电阻。