请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA333 您好!
我给出的 I/P 为2.5mV、增益为4。
我希望输出 为10mV。 但我得到的 O/P 为3.2V。
请问发生了什么。 请找到随附的仿真结果和文件。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.