This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333输出不是预期的输出

Guru**** 2525960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719782/ina333-ina333-output-is-not-coming-as-expected

器件型号:INA333

您好!

我给出的 I/P 为2.5mV、增益为4。

我希望输出 为10mV。 但我得到的 O/P 为3.2V。

请问发生了什么。 请找到随附的仿真结果和文件。

此致

harie2e.ti.com/.../INA333_5F00_CS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    到负电源轨的最小输出电压摆幅为50mV、因此无法达到您预期的10mV -见下文。

    因此、如果您希望输出端的电压为10mV、则必须将输出端的基准电压至少比负轨高40mV。  在下面的示例中、我使用900mV 输入共模电压作为基准电压、输出变为预期的910mV (Vout=Vref+10mV)。

    由于 INA333宏模型不会将电压摆幅限制作为增益、电源、基准和输入共模电压的函数进行仿真、因此您需要在以下链接下下载仪表放大器输出与共模电压计算器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    "到负电源轨的最小输出电压摆幅为50mV、因此无法达到您预期的10mV -请参阅下文。" 我知道这是什么意思

    INA333的最小可能输出为50mV。

    谢谢、此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    最小输出电压比负电源轨高50mV。 但请记住,Vout=Vref+Vdif*增益。 因此、在 Vref=0V 的单个5V 电源下、输出不能小于50mV。 但是、如果您使用 Vref=1V、Vout 将正确显示1.010V、如果您使用 Vref=2V、Vout 将正确显示2.010V 等
    同样、如果您使用双电源+/-2.5V、Vref=0V、则 Vout 将正确显示10mV、因为 Vout 将高于负电源轨2.510。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我根据您的需要进行了更改、电路工作正常、谢谢。

    我想知道如何使用 TINA 仿真来查看 INA333输出端的最大偏置电压。
    如果您可以建议一些方法来抵消失调电压、这种方法是很好的。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您进行了哪些更改? 您是否移动到双电源或移动了基准? 当您提到失调电压时、您谈论的是施加到基准的漂移、还是两个输入引脚之间的实际失调电压?

    我还建议下载最新的 INA333模型、因为我注意到您使用的是2011年的较旧版本、而且工具和软件选项卡中提供了较新版本。 较新版本应准确地对输入/输出限制以及失调电压建模、以便您可以通过仿真验证所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    非常感谢。
    我搬到了双电源。
    我是指两个输入之间的实际偏移。
    我想为上述电路做错误预算(用于自学)。
    我将下载新模型。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    您的目标是什么? INA333已经具有非常低的偏移电压。 在增益为4的情况下运行时、您将在输出端看到175uV 的最坏情况偏移。 该模型将反映典型的数据表值、因此、如果您需要进行最坏情况分析、可以使用数据表限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,
    非常感谢。
    在我完成最坏情况分析后、我将向您更新。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis