This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7001:使用单电源

Guru**** 2575035 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722723/ths7001-using-with-single-supply

器件型号:THS7001

我们在此 THS7001中进行设计、通常使用+12V、GND 和-12V。 相反、我们想知道我们是否可以仅使用+24V 并将 GND 连接到 VCC-并将虚拟 GND 连接到 VREF_PGA 引脚。  数据表中没有提到单电源。 此部件是否支持此类型的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    电压只是两个节点之间电势的测量值。 只要电路中的每个节点也被升压12V、放大器就不会知道-12V 到12V 和0V 到24V 之间的差异。


    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于典型的运算放大器设计、我知道我可以将电压移动到所需的任何位置。 我对 THS7001的担心是它具有 VCC+ VCC-和 GND。 我可以很好地移动 VCC+和 VCC-、但我可以移动 GND 吗?  还是将 GND 保持连接到实际 GND? 如果是、当器件仍以 GND 为基准时、运算放大器能否在其上处理+24V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    散热焊盘与放大器电气隔离、因此可以连接到任何电位。 否则、如果您将电源+12V 移位、则连接到放大器的所有元件也必须移位+12V、包括"GND"引脚、数字引脚、基准电压和关断。

    此致、

    肖恩