请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7001 我们在此 THS7001中进行设计、通常使用+12V、GND 和-12V。 相反、我们想知道我们是否可以仅使用+24V 并将 GND 连接到 VCC-并将虚拟 GND 连接到 VREF_PGA 引脚。 数据表中没有提到单电源。 此部件是否支持此类型的配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.