This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:OPA2189直接替换 ADI/OP2177失败

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733414/opa2189-opa2189-direct-replace-adi-op2177-is-fail

器件型号:OPA2189

你(们)好,先生

我在6增益放大器中使用 OPA2189替代 ADI/OP2177、

我发现了 OPA2189输出振荡、IC bady Hot、

你有什么建议。 调整 R/C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您能否显示示波器图? 什么与 OPA2189的输出连接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    除非 电路配置 在反馈环路周围添加足够的相移来产生正反馈、否则 OPA2189不应变得不稳定。 如果电路中的相位裕度微不足道、则运算放大器之间的微小差异可能会导致稳定性或不稳定。 因此、正如 Kai 提到的、我们需要查看连接到 OPA2189输出的是什么。 更好的是、了解驱动 OPA2189的是什么以及在其电源引脚上使用了什么电源去耦会有所帮助。  更多信息总是优于信息不足。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过负反馈设计了一个6增益放大器、我将 PIN3短接至地、为了监控输出、我发现 OUT 引脚显示了噪声、请建议这样做。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们确实需要获得我 在先前的响应中请求的电路信息。  仅6V/V 增益信息和原理图部分 不足以让我们评估哪些因素会导致 OPA2189不稳定。

    • 您之前指出问题是输出振荡、但在最新的响应中、您提到了"噪声"。 您能否提供一个 DSO 图像、说明您在 OPA2189输出端看到的情况? 请确保指定 DSO 伏特/单位和时间/单位。
    • 您是否从 TI 或 TI 的授权 经销商处获得了 OPA2189器件?

    如果我们收到 执行全面电路评估所需的信息 、我们应该能够确定导致意外输出的原因。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。 请尝试按照上文 Thomas 的建议添加其他电路信息。

    谢谢
    Dennis