请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2189 你(们)好,先生
我在6增益放大器中使用 OPA2189替代 ADI/OP2177、
我发现了 OPA2189输出振荡、IC bady Hot、
你有什么建议。 调整 R/C?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
除非 电路配置 在反馈环路周围添加足够的相移来产生正反馈、否则 OPA2189不应变得不稳定。 如果电路中的相位裕度微不足道、则运算放大器之间的微小差异可能会导致稳定性或不稳定。 因此、正如 Kai 提到的、我们需要查看连接到 OPA2189输出的是什么。 更好的是、了解驱动 OPA2189的是什么以及在其电源引脚上使用了什么电源去耦会有所帮助。 更多信息总是优于信息不足。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
Alex、您好!
我们确实需要获得我 在先前的响应中请求的电路信息。 仅6V/V 增益信息和原理图部分 不足以让我们评估哪些因素会导致 OPA2189不稳定。
如果我们收到 执行全面电路评估所需的信息 、我们应该能够确定导致意外输出的原因。
此致、Thomas
精密放大器应用工程