This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:比较器输出不是线性的。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752699/lm393-the-comparator-output-isn-t-linear

器件型号:LM393

大家好、

现象是比较器输出不是线性的。

 

我让客户先提供 U22、看看这种现象。

 

您在这里有更多想法和建议吗?

 

原理图

PgD-P12V 上电

 PgD-P12V 上电

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    首先-删除 C425 -它会干扰迟滞反馈。 这可能会导致"突发"抖动。

    它们也可能在输入共模限制之外运行。

    电源为3.3V、但通过"ORing "二极管 D23和 D24供电、因此比较器电源看起来实际上大约是来自输出摆幅迹线的2.5V (3.3-800mV=2.5V)。

    LM393的有效输入范围高达比 V+低1.5V、或2.5V 电源上为1V。 阈值超过1V、因此它们在共模规格之外运行、并且"非线性"行为是预期结果之一。

    这可以通过短接二极管以获得完整的3.3V 电源来确认、看看情况是否会变得更好。

    它们将需要重新计算分压电阻器、以将阈值移至小于1V 的电压、和/或将二极管切换为肖特基型、以减少正向压降。

    考虑到二极管产生的"软"电源、它们还具有相当小的旁路电容器。 我建议使用1uF 或更高的旁路电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    这个问题是否有进一步的发展? 我假设问题已经解决、并将关闭此帖子。 如果需要进一步的帮助、请随时回复或打开新帖子。