This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:希望了解最小低电平输出电流参数的含义

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757529/lm2901-would-like-clarification-on-what-the-minimum-low-level-output-current-parameter-means

器件型号:LM2901

在 LM2901数据表的表7.8中、它指出1.5V 电压下的 IOL 最小值为6mA。 这是否意味着只能保证输出灌入6mA? 或者、在电压为1.5V 时、它可以吸收的电流至少为6mA、但通常为16mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adedamola:

    您的第二个假设是正确的:它吸收的电流至少为6mA、但通常在电压为1.5V 时为16mA。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    我想、低电平输出电压和低电平输出电流参数之间的关系仍然有点混乱。

    因此、低电平输出电压参数表示在4mA 灌电流时、最大低电平电压为0.7V
    但在6mA 的灌电流时、可能会有1.5V 的低电平输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这些陈述适用于这些特定测试条件。 如需更多有关电压规格的说明、当拉至低电平时、将4mA 电流源连接到输出、并且在所有温度范围内、典型电压为150mV、所见的最大值为0.7V。

    测试条件使用4mA 的原因与此器件首次发布时常见的典型应用(通常与 LED 有关)有关。

    对于 IOL 特性、输出被拉至低电平并被短接至1.5V 电源、并且从这种情况下进行电流测量。

    有关输出电流和电压之间更直接的关系、请参阅数据表第10页的图3: www.ti.com/.../lm2901.pdf

    此致、
    Jonny