This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMC6762:电源轨域问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM311, LMC6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723004/tina-spice-lmc6762-supply-rail-domain-question

器件型号:LMC6762
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM311

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有一个采用此比较器的设计、我使用了+5V 和-5V 电压为电源轨供电。 我认为、只要不超出最大差分16V、我也可以使用负电压的该器件。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯

    你是对的。 允许使用双电源。  我只想确保您知道、比较器的输出也将在您的+/-5V 分离电源轨之间切换。  由于输出级为推挽式、因此输出高电平将为+5V、输出低电平将为-5V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这当然是 Chuck、这就是我在其输出端实施 FET 以将比较器电平转换为0-5V 的原因。

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德拉斯
    感谢您的回答。 我假设您选择了 LMC6762、因为它具有低功耗和工作电压范围、但我想提一下另一个非常旧的器件、它解决了一个器件中电平转换的两难问题。 您是否熟悉 LM311系列、其中输出晶体管的集电极和发射极均已接合。 现在、您的电源可以是+/-5V、输出可以从0摆动到5V。 非常酷、但静态电流更高。
    www.ti.com/.../lm311.pdf
    卡盘