请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6762 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM311、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我有一个采用此比较器的设计、我使用了+5V 和-5V 电压为电源轨供电。 我认为、只要不超出最大差分16V、我也可以使用负电压的该器件。 我是对的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.