This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:有关 Figure 31的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757317/ths4521-question-about-figure-31

器件型号:THS4521

尊敬的专家

感谢您的特殊支持。
我的客户正在考虑 THS4521。
他们有以下问题。

■情况
-VS += 5V、VS-= 0V
-Vocm = 1.5V
单端输入、  
增益1时间

■使用方法
对于±1V 的输入、Vout +和 Vout -、每个输出为1V 至2V
(Vout+= 1V、Vout-= 2V、-1V 输入、Vout += 2V、Vout -= 1V、+1V 输入)

■问题
数据表中的数据表、  
我们认为客户使用它的方式没有问题。  
请告诉我您是否可以使用它。

最棒的,雷加尔
福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽、您好!

    THS4521在这个配置中应该可以正常工作、我已经连接了一个具有指定参数的 TINA 电路。 在这种情况下、过驱恢复不是问题、因为您的差分输出仅介于+/- 1V 之间。  过驱恢复时间只是尝试超出器件的输出电压范围时的一个问题、因为器件恢复正常运行需要一些时间。

    e2e.ti.com/.../***.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker