This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:基准电压高于电源电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756431/ina828-reference-voltage-higher-than-supply-voltage

器件型号:INA828

您好!

尽管基准输入引脚的绝对电压由绝对值(±18V)指定、

在 REF 引脚和电源引脚期间连接保护二极管。

它能否将 REF 电压输入到输入引脚(即 V±=2.5V、REF=15V)?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TQ、

    否、REF 引脚上的电压一定不能超过电源电压。 请查看数据表第6页的"基准输入:电压范围"部分。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai-San、

    感谢你的答复。

    如果 REF 引脚电压超过电源电压、器件是否损坏?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA828输入引脚的绝对最大额定电压为+/-40V、但对于 REF 引脚、您可能不会超过电源电压或器件的风险阻尼-请参阅以下内容: