This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212输出电压问题?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737566/ths6212-ths6212-output-voltage-question

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好  

THS6212参考设计具有以下说明、+/-0.24V 输入通过电路放大10倍、输出为+/-1V、为什么不接近+/-2.4V?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    很抱歉造成混淆。 有两个放大器、因此增益实际上是20倍。 但是、由于输入端和输出端的阻抗匹配为50欧姆、因此存在1/2电阻分压器。 因此总信号增益为0.42Vpp*0.5*20*0.5=2.1Vpp。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    以下是 EVM 板的原理图。 R15接地、因此如果 J1上的输入电压为0.24V、

    IC U1中 INP_A 和 INP_B 之间的差分电压为0.24V、放大10倍 差分信号、OUT_A、OUT_B 为2.4V、R18接地、因此 J2上的输出应为2.4V。

    我的理解是否正确?       

    如果电源为+/-12V、 当 INP_A 和 INP_B 之间的差分电压为1V 时、OUT_A 和 OUT_B 之间的差分电压是多少?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../jerry.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    在运行之前、请务必将 Kai 原理图中的 R2更改为1.24k。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、Hasan、谢谢! A 排印错误...

    e2e.ti.com/.../jerry1.TSC

    Kai