This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:功率增益误差和漂移技术规格

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737908/ina230-power-gain-error-and-drift-spec

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件:INA233

您好、先生、

我是否可以知道功率增益误差和漂移的最大和典型百分比是多少?

我无法在数据表中找到它、但 INA233确实如此。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4979989、

    对于 INA230的功率增益误差、我没有任何直方图数据。  但是、我们可以通过添加分流电压增益误差和总线电压增益误差来计算最坏情况。  因此、对于功率增益误差最大值、该值为1%、而典型值大约为0.4%。  至于漂移、它将取决于分流电压增益误差漂移还是总线电压增益误差漂移更大。  在 INA230的情况下、这两个值是相同的、所以典型值为10、最大值为50ppm/C