请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4551 主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA837
您好!
您能否确认在关断时、ths4551输出变为高阻抗? 在数据表中、未指定该阻抗。
我在另一个线程上看到了以下答案、但我仍然对该特定状态感到困惑;在我的应用中、我会将两个 THS4551输出连接在一起、并且一次只启用一个 THS4551。
"
您好、Dave、
THS4551的输出 在关断时不会成为高阻抗。 全差分放大器的一个问题是、即使放大器输出在关断时变为高阻抗、通过反馈和增益电阻器到前一驱动级输出的阻抗仍然相对较低。
-Samir
"
谢谢
此致