This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272A:缓冲器跟随器不跟随

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TLC2272A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/714923/tlc2272a-buffer-follower-not-following

器件型号:TLC2272A
主题中讨论的其他器件:TLC2272

我正在调查传统设计的生产问题、其中将 tlc2272acpwr 运算放大器配置为缓冲器跟随器配置、输出连接到-、+输入由另一个串联电阻为-2.0V 的运算放大器驱动、两个33兆欧姆电阻器串联。 输入端的电压为-0.29V。 电压轨为+5和-5V。 输出 通过23.7k 连接到 ADC 输入。 在通过电路板上、tlc2272的输出和 ADC 的输入为-1.48V。 要求 ADC 输入的测试限值不低于-1.65V。  在发生故障的电路板上、电压为-1.66至-1.69V。  电路中组件之间的连接已经过验证、并且组件已交换、但故障 电路板仍然出现故障、并且未找到错误的连接。 对电路进行了仿真、 输入端的电压与电路工作范围内的输出相匹配。 当电路的输入变为高电平(3.6V)时、输出与它和仿真相匹配。

是否存在运算放大器  不会像运算放大器那样工作且 缓冲器跟随器输出不会跟随输入的情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    首先、您的 TLC2272A 电路在仿真中正常工作-在缓冲器配置中、输出跟随输入、直到输入共模电压范围将其限制在+4V -请参阅下面的内容。

    但是、您的描述中没有意义: 如何 在传递板上将缓冲器的输入驱动至-2V 时 TLC2272的输出和 ADC 的输入可以为-1.48V -它们都应该为-2V、如下所示。   

    因此、我想知道您为 ADC 使用什么电源?  大多数 ADC 在+/-5V 下不工作。

    您对故障电路板的理解将使我相信您在 Vinp 和正电源轨之间有一个损坏的 ESD 保护二极管、因为 Vinp 和 V2V 输入电压下的-29V 输入电压需要51nA 的输入电流流经33M 输入电阻器-请参阅下面的内容。 但是、即使是"通过"板也没有意义、我也无法确定还有什么事情发生了?  请使用随附的原理图而不是写下来来显示正在发生的情况-图片值千字。

    e2e.ti.com/.../Justin-circuit-TLC2272A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    是的、请向我们展示原理图。 您的描述很难阅读、最后没有意义...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是连接到缓冲器(J29)的电路。 通过板上的 RLF 信号为-0.289V、RLB 为-1.485V。 在发生故障的电路板上、RLF 为-0.292V、RLB 为-1.69V。 RLF 由 VLOV 驱动、在通过电路板和发生故障的电路板上为-2.013V。 RLF 可由模拟开关 J21驱动、但在测试条件下它不能驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我看不到原理图。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6102.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    什么连接到 X17?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    该测试要求断开 X17、并将诸如 X17上方部分显示的通道上的其他输入接地。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    如果假定电压表的阻抗约为10M、并且与 R88、R263、R78和 R68组合形成分压器、则测量值(-0.289V)仅有意义。 并且泄漏电流必须大于(2.013V - 1.485V)/(66M + 21.5k + 21.5k)= 8nA。 由于 TLC2272A 的最大输入偏置电流远低于800p、因此该泄漏电流必须具有不同的源。 我想、它与二极管钳位电路有关。 这是有道理的、因为存在一条与信号接地串联的三个 pn 结的电流路径。 2.013V 电压很容易使其部分导通、并导致超过8nA 的泄漏电流。

    因此、该问题似乎与 TLC2272A 本身无关、而是与二极管钳口电路有关。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我想知道钳位二极管开始开启或电路板污染是否会导致输入端出现微小差异。
    您好像说仪表阻抗正在改变输入电压(RLF)、而缓冲器跟随器实际上在跟随、但我看不到它、因为当我连接仪表时、这会改变电压。
    实际上、在没有仪表的情况下执行生产测试、并在 ADC 下一下游测量电压(RLB 通过 RC 低通滤波器进行连接)。
    这指向钳位电路、RF 滤波器或 VLOV 和 RLF 之间的某处污染。
    我可以尝试在好板和坏板之间交换部件、并查看清洁选项。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我会尝试增大钳位电压+clmp 和-clmp。 这可以通过对 V19和 V25使用三个串联二极管而不是仅使用两个来实现。 或者、如果您不想远离2 x 0.6V = 1.2V、请使用 LED 的导通电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin

    这是否解决了您的问题? 如果未在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis