主题中讨论的其他器件:TLC2272、
我正在调查传统设计的生产问题、其中将 tlc2272acpwr 运算放大器配置为缓冲器跟随器配置、输出连接到-、+输入由另一个串联电阻为-2.0V 的运算放大器驱动、两个33兆欧姆电阻器串联。 输入端的电压为-0.29V。 电压轨为+5和-5V。 输出 通过23.7k 连接到 ADC 输入。 在通过电路板上、tlc2272的输出和 ADC 的输入为-1.48V。 要求 ADC 输入的测试限值不低于-1.65V。 在发生故障的电路板上、电压为-1.66至-1.69V。 电路中组件之间的连接已经过验证、并且组件已交换、但故障 电路板仍然出现故障、并且未找到错误的连接。 对电路进行了仿真、 输入端的电压与电路工作范围内的输出相匹配。 当电路的输入变为高电平(3.6V)时、输出与它和仿真相匹配。
是否存在运算放大器 不会像运算放大器那样工作且 缓冲器跟随器输出不会跟随输入的情况?