This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:是否可以使用 FET#39;s Rdson 作为 INA300或类似 CSA 的感应电阻器?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755858/ina300-could-you-use-a-fet-s-rdson-as-your-sense-resistor-for-an-ina300-or-similar-csa

器件型号:INA300

大家好、

我有一位客户使用电池供电产品、希望在电源轨上添加 OCP 并在发生这种情况时关闭负载开关。 显然、分流器上的电能消耗不是理想值、是否有办法获取负载开关上的压降并使用该电压通过 INA300或类似器件馈入负载开关的开/关引脚? 不确定阈值精度是否需要较高、因此 INA300可能是超限的、但通常想知道这是不是大家听说过的方法。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、没有电子保险丝或任何集成了电流限制的器件、可降至1V、这是我的客户想要添加 OCP 的最低电压轨。 我们已经沿着这条路走了、因此我将探讨一种分立式实施方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、这可以完成。 甚至可以使用保险丝或铜线迹上的压降。 但您必须考虑所有这些"分流电阻"都可能具有制造容差并显示温度漂移。 保险丝电阻甚至可以在电流过高后消除严重变化。

    因此、我更喜欢使用尽可能小的精密分流器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您深入了解该论坛。  因此、如果我理解正确、您的客户希望测量1V 总线上的负载。  该负载的范围是多少?  我对您有一些顾虑、即在总线电压如此低的情况下监控开关上的电压。  第一个问题是、对于该工作区域、开关的 Rdson 可能会有很大变化。  下面是我为一个负载开关找到的特性曲线。  在这里、您可以看到总线中的任何微小变化都可能对 Ron 值产生重大影响。  此外、如果客户的系统通风不良、Ron 值将漂移、在这种情况下、您可能需要根据温度调整跳闸点。

    正如您所注意到的、分流电阻器会消耗一些功率。  但是、您可以选择漂移最小的相对较小的分流器、以减少这种影响。  然而、对于小分流器、您需要注意 INA300的输入偏置电流和输入失调电压、因为这些电压会限制它能够检测到过流事件的低电平者。