This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:使用模拟开关的多增益级跨阻放大器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA859, OPA858
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754286/opa657-multi-gain-stage-transimpedance-amplifier-using-analog-switches

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA859OPA858

大家好、

我正在尝试使用 OPA657和模拟开关设计可选增益级。

我希望具有5个增益级和一个宽带宽(高达20MHz)。

但是、模拟开关的 CD 电容会降低系统的性能。

我读了这篇文章:  但用5个增益级可能很难实现。

是否有人可以解决开关 CDS 电容问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohann、

    20MHz 时的最大增益是多少? 使用并联开关是一个好主意。 或者、只要您使用像 OPA859这样的单位增益稳定 TIA、就可以在反馈电阻器上串联低电容肖特基二极管、以实现连续可变增益。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohann、

    非常老实说、在额定最小增益为7的解补偿1.6GHz 运算放大器的反馈环路中与模拟开关保持距离大约是我要做的最后一件事。 :-) 1.6GHz 是一种频率,即使 SMD 组件的串联电感和杂散电容也起着主导作用。 数据表第11.2节中的布局示例演示了布局的重要性。 甚至几分之一毫米。 我认为完全不可能将少数模拟开关集成到 OPA657的反馈环路中。

    此外:开关增益 TIA 的噪声优势仅适用于该频率范围。 有太多的噪声通过模拟开关泄漏到信号链中、以至于所有这些模拟开关的噪声级别甚至可能升高。 然后是开关期间的电荷注入...

    实际上、我不会这么做。 我会将 TIA 配置为最小互阻抗(=增益)、并在 TIA 后面进行所有增益切换。 这使您能够为 TIA 实现出色的布局并获得最佳结果。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EvereBody、

    原因是、我必须能够在6mA 和6µA μ A 之间执行测量。

    因此、我有5个增益级、lke 100Ohm、1kOhm、10kOhm、 100k Ω 和1M Ω、另一个增益级为10。

    使用具有100欧姆电阻器的第一个 TIA 级、因为它不能处理低输入信号...

    我已经使用模拟开关实施了该解决方案、但由于开关的 CD 电容、总体带宽受到限制。

    它不适用于100Ohm 和1kOhm 增益级... OPA657会振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我有一个20MHz 带宽和一个10KOhm 反馈电阻器、这是可以的。
    此致、
    Yohann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohann、

    您的电流源是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    它是一个具有5pF 电容的光电二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohann、

    OPA858将为您提供200MHz 的带宽以及10k TIA 增益电阻器和5pF 光电二极管电容。 它旨在实现快速过驱恢复。 您应该像我们在 OPA858EVM 中所做的那样、使用串联电阻器来获得增益、并为串联反馈电容器留出空间(以最大限度地减小寄生电容)。 如果您遇到饱和问题、可以查看具有钳位反馈二极管的 OPA859。 对于低信号、它将保持正常增益、但对于较高的信号、它将切换到对数增益、从而防止输出饱和。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以尝试类似这样的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如何选择 TIA 的增益?

    我使用模拟开关、因为我需要能够选择跨阻增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohann、

    您可以使用两个或多个光电二极管、每个二极管具有单独的 TIA、其中光电二极管接收与原始测量光不同的光强度:100%、10%等 为了降低光强度、您可以在光电二极管前面安装光学滤波器、也可以通过使用带有小孔的盖子来减小光电二极管的辐射面积来降低光强度。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohann、

    Kai 有很多经验、并提出了避免因电荷尖峰注入而导致开关的好方法。 您为什么需要主动选择增益? 二极管将根据输入幅度被动选择增益。  

    您能否更详细地解释一下您的输入范围以及放大后需要如何处理?

    此致、

    肖恩