主题中讨论的其他器件: OPA859、 OPA858
大家好、
我正在尝试使用 OPA657和模拟开关设计可选增益级。
我希望具有5个增益级和一个宽带宽(高达20MHz)。
但是、模拟开关的 CD 电容会降低系统的性能。
是否有人可以解决开关 CDS 电容问题?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、EvereBody、
原因是、我必须能够在6mA 和6µA μ A 之间执行测量。
因此、我有5个增益级、lke 100Ohm、1kOhm、10kOhm、 100k Ω 和1M Ω、另一个增益级为10。
使用具有100欧姆电阻器的第一个 TIA 级、因为它不能处理低输入信号...
我已经使用模拟开关实施了该解决方案、但由于开关的 CD 电容、总体带宽受到限制。
它不适用于100Ohm 和1kOhm 增益级... OPA657会振荡。
您好、Yohann、
OPA858将为您提供200MHz 的带宽以及10k TIA 增益电阻器和5pF 光电二极管电容。 它旨在实现快速过驱恢复。 您应该像我们在 OPA858EVM 中所做的那样、使用串联电阻器来获得增益、并为串联反馈电容器留出空间(以最大限度地减小寄生电容)。 如果您遇到饱和问题、可以查看具有钳位反馈二极管的 OPA859。 对于低信号、它将保持正常增益、但对于较高的信号、它将切换到对数增益、从而防止输出饱和。
此致、
肖恩