This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:最小输入偏置电流

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755322/ina827-minimum-input-bias-current

器件型号:INA827

您好!


我们使用 INA827仪表放大器作为 IF 电路的第一级、将差分信号转换为单端信号。 对于偏置、我们在每个输入线路和 Vcc/2源极之间连接了一个电阻器。 由于滤波器原因、我们希望使这些电阻器尽可能高、以降低我们的高通截止频率。

但是、当我们将电阻器增加到1M 时、每个输出都是平坦的。 我注意到数据表中没有列出最小输入偏置电流、只有典型值和最大值。 您是否有关于最小输入偏置电流是多少或如果不是、最小共模直流电压是多少的任何信息、以便我们可以选择尽可能具有最高值的电阻器、同时仍保持输出的完整性?

这是电路配置、供您参考。 电阻器 R61和 R62正是我们尝试最大程度地提高的。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    您必须考虑95nA 的最大输入偏置电流。 该电流将流经 R61和 R62、并将改变 INA827的共模输入电压。 下图显示了使用您的设置时、最高可达2.2V 的共模输入电压:

    (2.2V - 1.65V)/95nA = 5.8M。 因此、R62和 R63的1M 电阻不应成为问题。

    但不要忘记 INA827的输入失调电流:10nA x 1M = 10mV。 这是输入电压范围的三分之一!

    Kai