Other Parts Discussed in Thread: INA827
您好!
我们使用 INA827仪表放大器作为 IF 电路的第一级、将差分信号转换为单端信号。 对于偏置、我们在每个输入线路和 Vcc/2源极之间连接了一个电阻器。 由于滤波器原因、我们希望使这些电阻器尽可能高、以降低我们的高通截止频率。
但是、当我们将电阻器增加到1M 时、每个输出都是平坦的。 我注意到数据表中没有列出最小输入偏置电流、只有典型值和最大值。 您是否有关于最小输入偏置电流是多少或如果不是、最小共模直流电压是多少的任何信息、以便我们可以选择尽可能具有最高值的电阻器、同时仍保持输出的完整性?
这是电路配置、供您参考。 电阻器 R61和 R62正是我们尝试最大程度地提高的。
谢谢、
Josh