请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 主题中讨论的其他器件: OPA856、 OPA857、 OPA855、 TIDA-01350
您好!
我有兴趣将此 LMH5401 器 件用作跨阻放大器、用于传递直流到900MHz 的信号、并将差分输出用于控制电路。 我想将其与光学输入配合使用。 我想购买评估板来测试电路设计。 我在 在线 TI 社区中阅读了有关使用该器件的问题以及使用 OPA856的建议。 我有兴趣修改评估板、以便轻松应用光电二极管、并且具有所需的带宽和输出。 光电二极管的应用可保持芯片的低电容、这对于控制工作至关重要。
是否还有其他评估板建议或其他具有具有具有光电二极管输入的评估板的互阻抗放大器?
感谢您对此提供的帮助。
Bryan