This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:适用于跨阻放大器的 LMH5401

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, OPA856, OPA857, OPA855, TIDA-01350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734622/lmh5401-lmh5401-for-transimpedance-amplifier

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: OPA856OPA857OPA855TIDA-01350

您好!

我有兴趣将此 LMH5401 器 件用作跨阻放大器、用于传递直流到900MHz 的信号、并将差分输出用于控制电路。 我想将其与光学输入配合使用。 我想购买评估板来测试电路设计。  我在 在线 TI 社区中阅读了有关使用该器件的问题以及使用 OPA856的建议。 我有兴趣修改评估板、以便轻松应用光电二极管、并且具有所需的带宽和输出。 光电二极管的应用可保持芯片的低电容、这对于控制工作至关重要。

是否还有其他评估板建议或其他具有具有具有光电二极管输入的评估板的互阻抗放大器?

感谢您对此提供的帮助。  

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您可能需要查看 OPA857。

    也可搜索"LIDAR"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    对于直流到900MHz 互阻抗应用、您可以使用 OPA855放大器、然后使用 LMH5401进行单端到差分转换。 遗憾的是、我们没有使用 OPA855的专用 TIA 应用板。 但是、我们有一个标准评估板、您可以在此处订购: www.ti.com/.../opa855dsgevm

    如果您计划将 LMH5401用作 TIA、我建议您查看随附的 TI-Design 报告、该报告可实现500MHz 带宽、但在低频运行中可能会受到限制。 www.ti.com/.../TIDA-01350

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您提供这些信息、我看到 OPA857与 OPA855属于同一系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送此信息、

    我想使用 LMH5401评估板并更换输入端的 SMA 连接器、并像 TIDA-01350那样进行配置