主题中讨论的其他器件: OPA376、 OPA330
尊敬的开发人员:
我将 OPA333用作增益为~100 3.3V 单电源的同相放大器。 两个输入都受 BAT54S 保护。
正输入端的电压摆幅为+24V 至几 mV 至-24V、因此输出会始终饱和并恢复。 但正负过驱的恢复时间不同。
如果正输入来自+24V、则输出在200us 内从3.3V 恢复到400mV、这对我来说很好、但如果正输入为负电压并恢复到4mV、则输出最多需要2ms 的时间才能恢复。
我错过了一些更好的屏幕截图,但我很想知道发生了什么:D
顶部信号显示 OPA333的输出、底部信号不是正输入电压、而是反相正输入电压。 您可以清楚地看到正负电压的恢复时间差异。
为什么完全有恢复时间、为什么两种极性都没有恢复时间、或者我的路径完全错误?
更新了:我再次连接、以检查运算放大器输入端的真实输入电压。 您可以看到、正输入端的电压在峰值时不会达到3.3V、但在最小值时确实会低于0V、这说明了恢复时间的差异。
绿色开关交流电压
蓝色:运算放大器的输出应为 xxxmV
黄色:运算放大器的正输入
左侧是正输入负极、经过削波后恢复正常、运算放大器需要一些 ms 才能恢复正常输出
在右侧、正输入永远不会被削波、因此运算放大器恢复所需的时间要少得多