请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV595 您好、Shawn、
对于 SDZ 和 Mosel 引脚、该引脚是否必须使用 AVCC 或 PVCC?
我发现该引脚的 VIH 为2V、因此我们是否可以使用电阻器将该引脚上拉至3.3V、并确保高电平电压大于2V?
另一个问题是关于 AVCC 和 PVCC、我是否可以使用相同的 DCDC 或 LDO 为 AVCC 和 PVCC 供电?
Lacey
非常感谢!