This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:模式选择引脚的电源

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754864/drv595-power-supply-of-mode-select-pin

器件型号:DRV595

您好、Shawn、

对于 SDZ 和 Mosel 引脚、该引脚是否必须使用 AVCC 或 PVCC?

我发现该引脚的 VIH 为2V、因此我们是否可以使用电阻器将该引脚上拉至3.3V、并确保高电平电压大于2V?

另一个问题是关于 AVCC 和 PVCC、我是否可以使用相同的 DCDC 或 LDO 为 AVCC 和 PVCC 供电?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lecey、
    您认为 SDZ 的 VIH 为2V、如果您将该引脚拉至3.3V、则不存在任何问题。 因此您不必使用 AVCC 来实现 SDZ。
    请为 AVCC 和 PVCC 使用相同的电源、您可以参阅 DRV595 EVM 设计。
    此致、
    郑少文