This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:如果在我们的应用中看到引脚4 (IN+)和引脚5 (IN-)上的-0.15V 有任何问题?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720256/ina213-any-issue-if-in-our-application-see--0-15v-at-pin4-in-and-pin5-in-

器件型号:INA213

你(们)好  

在我们的应用中、如果我们在引脚4 (IN+)和引脚5 (IN-)上看到-0.15V、是否有任何问题? 还有任何权变措施吗?  

我们的应用原理图如下所示

T55和 T56波形、如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    感谢您在 E2E 上发帖! 我会在检讨这个制度的细节后,在今天年底作出回应。

    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、

    根据所使用的 INA213版本、这个共模电压也许不会有问题。 该器件的“A”版本可能具有 GND-0.3V 的共模电压。 电压似乎处于该负范围内的时间很短、因此无论版本如何、器件都不会损坏。

    您的负载是什么? 如果反激式二极管未并联使用、电感负载通常会在断电时导致负电压瞬变。 我想知道红色波形、蓝色波形和紫色波形对应的测试点。 该应用是低侧应用、并且 PGND2是否连接到系统接地?

    对于保护器件不超过负共模范围的一般方法、此论坛帖子可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../699662

    我将等待您的答复。


    感谢您的观看、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的支持、下面是我们的应用信息。 供参考!

    我们使用此 IC 来测量降压转换器到负载(连接到系统接地)的输出电流、当我执行此测量时、我只连接一个具有恒定功率模式的电气负载、因为输出电流已经超过系统的最大电流限制、 因此、系统进入保护模式(关断输出)、但稍后尝试再次唤醒、从而进入开-关-开-关… 条件下、波形是在这种条件下得到的、下面的原理图中的蓝色和红色线位于 T55/T56处、即 INA213的引脚4/5 (在我的电路板上是一个版本)。 紫色线是输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    不用客气! 对于"A" INA213器件、-0.15共模电压不会出现问题。 该瞬态可能是降压转换器中的电感导致的... 如果您尚未使用飞轮电路、飞轮电路可能有助于减少这种情况。 电容器 CB10也是该电源的直接路径中的一个、因此使用较高和较低值进行测试将对导通-关断-导通条件之间的转换产生不同的影响。 您可以从此处开始进行小幅调整。

    我很高兴为您的项目提供帮助;成功!

    最棒的
    Manuel Chavez