你(们)好
在我们的应用中、如果我们在引脚4 (IN+)和引脚5 (IN-)上看到-0.15V、是否有任何问题? 还有任何权变措施吗?
我们的应用原理图如下所示
T55和 T56波形、如下所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Manuel、
感谢您的支持、下面是我们的应用信息。 供参考!
我们使用此 IC 来测量降压转换器到负载(连接到系统接地)的输出电流、当我执行此测量时、我只连接一个具有恒定功率模式的电气负载、因为输出电流已经超过系统的最大电流限制、 因此、系统进入保护模式(关断输出)、但稍后尝试再次唤醒、从而进入开-关-开-关… 条件下、波形是在这种条件下得到的、下面的原理图中的蓝色和红色线位于 T55/T56处、即 INA213的引脚4/5 (在我的电路板上是一个版本)。 紫色线是输出电流。
PYTsai、
不用客气! 对于"A" INA213器件、-0.15共模电压不会出现问题。 该瞬态可能是降压转换器中的电感导致的... 如果您尚未使用飞轮电路、飞轮电路可能有助于减少这种情况。 电容器 CB10也是该电源的直接路径中的一个、因此使用较高和较低值进行测试将对导通-关断-导通条件之间的转换产生不同的影响。 您可以从此处开始进行小幅调整。
我很高兴为您的项目提供帮助;成功!
最棒的
Manuel Chavez