This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:上拉关键和警告引脚的电压值,1.8V 正常? AMP;警报时间检查(&A)

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735260/ina3221-pull-up-voltage-value-for-critical-and-warning-pin-1-8v-ok-alert-time-checking

器件型号:INA3221

尊敬的同事:

  我的客户担心关键和警告引脚的上拉电压值。 在 DS 上、关键引脚和警告引脚均拉高至 VS、VS 为2.7V 至5V。 我的客户设置 VS = 3.3V,但关键引脚和警告引脚未被拉高至 VS,他们将1.8V 设置为关键引脚和警告引脚。 如果还可以吗?  (1个问题)

另一个问题是,当我们的引脚检测到警报时,时间(从检测到警报到引脚上的操作)是多少?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、
    感谢您深入了解该论坛。 将这些数字输出引脚设置为1.8V 不会损坏器件、并且由于1.8V 高于 VOL 最大规格、当警报跳闸时、应该有一个明显的变化。
    对于与警报相关的响应时间、这与您使用的转换时间相对应。 根据数据表的第9.2.3节、响应时间将至少为转换时间的长度、并保证两次转换时间触发。 模糊性可归因于输入随时间的 Δ-Σ 积分。 在转换过程中、如果平均测量值低于限值、因为触发事件在转换中启动、则该转换可能不会触发警报。 但是、如果超限值在随后的转换中持续足够长的时间、使平均值超过限值、那么警报将被置为有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Simmons。