This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1301:电压传感器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1311, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/753080/tina-spice-amc1301-voltage-sensor

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TINA-TIAMC1311

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在仿真电压传感器电路。 输入通过分压器降低源的电压电平。 分压器设计用于12V 至230mv。 当我单独仿真时、它可以正常工作、但当它与放大器电路一起使用时、它不会产生相同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeshitha、

    请您分享您的 TSC 文件吗?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Voltage-Sensor_5F00_UC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeshitha、

    由于  较大的电阻器 R1、U1 VINP 引脚的输入和输出电流看起来会影响分压器。
    为了说明这个想法、上载的原理图具有一个单位增益电子源 、将分压 器与 U1输入隔离。
    分压器电压现在符合预期。

    这 对于您的应用可能不是一件实际的事情、但我希望它有助于为您的电路设计提供一条前进的道路。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Voltage-Sensor_5F00_UC_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    在这种情况下、如果我想使用分压器实际实施电压传感器、R1和 R2的允许值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeshitha、

    您的问题很好。 遗憾的是、我不是回答这个问题的最佳人选、因为我不是器件或应用的专家。

    我将 把此主题移至由我们的产品和应用专家监控的 E2E 论坛。
    他们将能够提供帮助。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeshitha、

    请查看 AMC1301数据表的10.2.2节。 AMC1301器件具有相对较低的输入阻抗(仅~18k)、该阻抗将与分压器电路底部的102k 并联。 您还必须处理流经该节点的偏置电流。 如第10.2.2.2节所述引入 R3'有助于消除偏置电流的影响。 在您的情况下、最好考虑使用 AMC1311、该器件专门用于电压感应应用。 它具有更高的输入范围和输入阻抗、我认为它更适合您的应用。