This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:如何确定最大输入共模电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752728/tl084-how-to-decide-the-maximum-input-common-mode-voltage

器件型号:TL084

大家好、

在 TL084的数据表中、它使用 15V 电源来规范输入共模电压和输出电压摆幅、如下所示。 我的问题是、当电源电压不是15V (例如10V)时、最大输入共模和输出电压摆幅是多少。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    不同电源电压下的典型最大峰值输出电压如数据表图6所示:对于+/-10V 电源电压、最大峰值输出电压约为+/-8.7V、假设负载为10k。

    数据表的第6.3节指出、共模输入电压应与电源轨保持4V 的距离。 因此、对于+/-10V 的电源电压、建议的共模输入电压范围为+/-6V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    我想 Kai 已经完全回答了您的问题。

    对于输入共模范围、应使用第6.3节。  您将注意到、本节的共模输入电压范围与第6.5节中给出的最小规格相对应、如您的帖子中所示。

    这是 Kai 提到的第二个数字。  请注意、图1 - 6均包含有关输出电压范围的相关信息。  因此、您可能会发现这些功能也很有用。

    最后、如果需要、还可以在线获取 PSpice 模型以进行仿真。  如果您还有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    由于数据表使用+15V 和-15V 电源、我希望确保您谈论的是+10V 和-10V 电源。

    输入和输出范围随 VCC+和 VCC-以1:1的比率变化。