This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3伏至10毫伏转换、最大电流1mA

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716341/3volt-to-10mvolt-conversion-max-current-1ma

主题中讨论的其他器件:REF2912

你(们)好

我需要提供10mV 作为运算放大器参考。输入源电压为3.0V,我需要开发10mV。

为我提供合适的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的解决方案是分压器、其比率为299:1。

    您需要多高的精度? 运算放大器的输入偏置电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnamoorthy、

    您有单电源还是双电源? 如果您有双电源、您可以执行如下操作:

    精度问题也非常重要、失调电压将直接影响这一点。 第一阶段产生 Vos*(1+1/300),第二阶段产生 Vos*(1+1),因此总偏移贡献约为3*Vos。 在我的仿真(已连接)中、理想的3V 输入可提供10.4mV 输出、误差为4%。

    e2e.ti.com/.../3Vto10mV.TSC

    如果您只有单电源、那么您会遇到产生如此低输出电压的问题、大多数轨到轨运算放大器无法准确地获得该低电压。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishnamoorthy、

    3V 电源的精度是否足以直接获得10mV 基准电压? 否则、10mV 所需的精度是多少?
    此10mV 电压仅用于一个或多个位置吗? 我提出这一要求是因为基准的高侧和低侧上的压降可能是沿着电路板传播时的一个显著电压误差。 对于10mV 电源、1mA 是一个重要负载、为什么电流需求如此高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

    我的电源电压来自 CR2032电池(仅限单节电池),输入电压可能会降低至2.3或2.4。

    使用单电源的建议,

    谢谢、此致

    K.Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K、

    纽扣电池意味着必须具有低电流。 我现在了解电源、但我不知道10mV 输出上的负载特性。 在知道这一点之前、我无法用最佳解决方案来填充"什么"块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronald Michallick

    我计划10mV 作为放大器输入的基准电压,为了降低成本,可以使用信号电源运算放大器,或者我必须使用双电源运算放大器?

    请参见图片

    此致

    k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K:

    您的图像未加载-您可以再试一次吗?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    降低成本

    我可以使用单电源运算放大器(3+ve 基准电压接地)还是  

    我必须选择双电源运算放大器 (+3V 和-3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K:

    所有运算放大器都采用单电源或双电源、因此节省成本的原因是需要在电路板上安装两个不同的电源轨。 我之前提供的电路假设您具有稳定的3V 输入、但使用纽扣电池不能正常工作。 由于您只是将其用作运算放大器的基准电压(基本上无需输出电流)、因此您可能需要考虑使用 REF2912等器件和分压器来达到10mV。 再说一次、精度将是一个问题、但可以解决它。

    您的图片未再次加载。 您是否正在使用"插入代码、附加文件等..." 链接? 我发现、使用 jpeg 处理图像效果很好、如果您有 PDF 版本也能正常工作。

    保罗