Other Parts Discussed in Thread: REF2912
你(们)好
我需要提供10mV 作为运算放大器参考。输入源电压为3.0V,我需要开发10mV。
为我提供合适的解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Krishnamoorthy、
您有单电源还是双电源? 如果您有双电源、您可以执行如下操作:
精度问题也非常重要、失调电压将直接影响这一点。 第一阶段产生 Vos*(1+1/300),第二阶段产生 Vos*(1+1),因此总偏移贡献约为3*Vos。 在我的仿真(已连接)中、理想的3V 输入可提供10.4mV 输出、误差为4%。
如果您只有单电源、那么您会遇到产生如此低输出电压的问题、大多数轨到轨运算放大器无法准确地获得该低电压。
保罗