This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:不同输入电容的频率响应

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734511/lmh6554-frequency-response-for-different-input-capacitances

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我将 LMH6554用作跨阻放大器。 输入电流源具有并联的电容 C_IN。 在此设置下、PSPICE 交流分析会产生以下带宽:

C_IN = 1pF => BW = 49MHz

C_IN = 50pF => BW = 63MHz

通常、互阻抗放大器带宽会随着输入端电容的增加而降低。 这种行为的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    我猜50pF 输入电容会降低相位裕度并导致频率响应峰值。

    您能否显示仿真的频率响应?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是1pF 输入电容(幅度=绿色、相位=红色)的频率响应:

    这是50pF 输入电容(幅度=绿色、相位=红色)的频率响应:

    1pF 响应似乎被抑制、就好像使用一个与反馈电阻并联的过高反馈电容一样。 但是、降低反馈电容没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    以下是 TI 有关放大器带宽、稳定性、全差动放大器和电流反馈放大 器的培训系列的链接、适用于背景 training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth-1。 这四个类别都起着重要作用、这些视频将让您比我更深入地了解。

    但是、当我使用1pF 电容器在 TINA-TI 中仿真您的电路时、带宽为72MHz、但使用50pF 时、带宽为34MHz。

    此致、

    肖恩

    e2e.ti.com/.../CFBDiffAmpBode.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    与50pF 响应相比、1pF 响应似乎具有更大的阻尼、原因是前者的相移较小(或相位裕度较高)。

    要了解这一点、您需要绘制每个场景的环路增益和相位表达式。 可使用以下电路为 LMH6554绘制环路增益和相位曲线、其中 VM3给出了环路增益表达式。 如您所见、1pF 的相位裕度为91.61'、表示过阻尼系统、而相位裕度为70.93'。

    需要注意的是、LMH6554是一种电流反馈拓扑、 其中环路增益表达 式由 开环跨阻增益(Zol)和反馈跨阻(ZFB)之比给出。 为了更好地理解电流反馈放大器中的这些术语、我建议您阅读此应用手册、其中详细解释了环路增益表达式。

    此致、

    Rohit

    所附的 TINA-TI 仿真电路。 e2e.ti.com/.../LMH6554_5F00_TIA.TSC