This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:电压检测

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719089/amc1311-voltage-sensing

器件型号:AMC1311

大家好、

我的客户需要 一个针对电源 (220VAC)的电压检测功能、并且将有 一 个整流电路、因此将有大约310VDC。

它们最关心精度、因此我建议使用电阻分压器和 AMC1311进行电压检测。 请帮助回答以下问题吗?

  • AMC1311是否是最适合这种情况的器件? 还是 AMC1311B?
  • 您对此电压感应解决方案还有其他建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    两种器件都可以正常工作、AMC1311的 B 版本在增益和增益误差漂移方面具有更严格的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的快速响应。 我将与我的客户核实、看看情况如何。

    再次感谢。


    James