Other Parts Discussed in Thread: AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 大家好、
我的客户需要 一个针对电源 (220VAC)的电压检测功能、并且将有 一 个整流电路、因此将有大约310VDC。
它们最关心精度、因此我建议使用电阻分压器和 AMC1311进行电压检测。 请帮助回答以下问题吗?
- AMC1311是否是最适合这种情况的器件? 还是 AMC1311B?
- 您对此电压感应解决方案还有其他建议吗?
谢谢。