请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM393 主题中讨论的其他器件:ISO7741、 LM311、 LM6511、 DAC5311
我有许多双极(+/- 3.5V)信号、需要与可编程阈值单独比较以驱动 LVTTL 数字输入(ISO7741隔离器)。
彻底搜索显示、可编程阈值比较器(电压输出 DAC + 比较器)不存在。 因此、我现在正在寻找一个具有双极输入的比较器、一个将与 LVTTL 兼容的输出、并且将从我的+/- 5V 电源轨运行。 到目前为止、我没有发现任何制造商提供的任何信息、因为所有靠近的器件都没有用于输出的接地引脚。 我可以在输出端添加一个第二比较器和一个晶体管或几个晶体管、但如果存在一个较小的解决方案、我宁愿创建一个较小的解决方案。 有什么想法?