This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:是否有一个双电源比较器、此比较器还具有一个接地引脚来连接数字逻辑?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, LM311, LM6511, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734136/lm393-is-there-a-dual-supply-comparator-that-also-has-a-ground-pin-to-interface-with-digital-logic

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:ISO7741LM311LM6511DAC5311

我有许多双极(+/- 3.5V)信号、需要与可编程阈值单独比较以驱动 LVTTL 数字输入(ISO7741隔离器)。

彻底搜索显示、可编程阈值比较器(电压输出 DAC + 比较器)不存在。  因此、我现在正在寻找一个具有双极输入的比较器、一个将与 LVTTL 兼容的输出、并且将从我的+/- 5V 电源轨运行。  到目前为止、我没有发现任何制造商提供的任何信息、因为所有靠近的器件都没有用于输出的接地引脚。  我可以在输出端添加一个第二比较器和一个晶体管或几个晶体管、但如果存在一个较小的解决方案、我宁愿创建一个较小的解决方案。  有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    LM311呢?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的。

    LM311 (单通道)、LM319 (双通道)和 LM6511 (LM311的低电压版本)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai 和 Paul。 LM311与 DAC5311和运算放大器结合使用以获得双极阈值电压时应能正常工作。 在8引脚封装中实现这三个功能(VCC、VEE、GND、IN+、OUT、 ~CS、CLK、MOSI)将会更好、但以上内容将优于我现在使用的内容。

    此致、

    Chris